Vedenjakelu

Yleiskuvaus

Yleiskuvaus

Juomaveden luotettava, puhdas ja turvallinen jakelu kotitalouksille ja yrityksille on kaikkien vesiyhtiöiden tärkein prioriteetti. Vuodoista ja järjestelmän tulvimisesta voi aiheutua vesiyhtiöille paljon suurempaa haittaa kuin vain menetetyn vesimäärän aiheuttamat kustannukset.

Vedenjakelutapa määräytyy maaston pinnanmuotojen ja paikallisten säädösten mukaan, ja usein parhaan lopputuloksen saavuttaminen edellyttää erilaisten painovoimaisten ja paineputkien yhdistelmän käyttöä. Grundfos toimittaa pumppuja ja ohjausyksiköitä koko vedenjakelujärjestelmään, mukaan lukien paikalliset ja pääpumppaamot. Ratkaisujemme avulla voi varmistaa, että painetta hallitaan luotettavasti koko putkistossa.

Grundfosin tehokkaan paineenhallinnan avulla vedenjakelujärjestelmän kustannuksia ja vedenhukkaa voi vähentää tasaamalla ylimääräistä painetta putkistossa ja vähentämällä reikiä aiheuttavia paineiskuja.

Grundfos Demand Driven Distribution on useista pumpuista koostuva ratkaisu, jossa hyödynnetään suhteellista painetta. Järjestelmä on suunniteltu tuottamaan juuri tarvittava virtaus tarvittavalla paineella niin, että yhden suuren pumpun asemesta käytetään useita pumppuja niiden parhaalla tehokkuusalueella. Grundfos Control MPC -järjestelmän ominaisuuksia ovat suhteellisen paineen hallinta, suorituskyvyn asteittainen lisääminen ja vähentäminen, jopa kuuden pumpun yhteistoiminta sekä seuranta- ja ohjaustoiminnot, joista saa ilmoituksia selkeinä tekstiviesteinä. Grundfos Control MPC toimii kaikkien pumpputyyppien kanssa ja mahdollistaa tuntuvat taloudelliset hyödyt, kun energiaa säästyy ja vuodot vähenevät.

Pitkäaikaisen vedenjakeluratkaisun kestävyys edellyttää, että pumppausratkaisu kestää kulutusta ja toimii kustannustehokkaasti ja ongelmitta. Grundfosilla on vuosikymmenten kokemus pumppausratkaisujen ohjaus- ja seurantajärjestelmien kehittämisestä, ja valmistamme itse omat pumppumoottorimme kaikille nestetyypeille ja kaikkiin virtausolosuhteisiin. Näin pystymme varmistamaan, että hydrauliikasta, moottoreista, sähköjärjestelmistä ja muista mekaanisista komponenteista muodostuu saumaton ja tehokas pumppauskokonaisuus.

Kun käytetään Grundfosin kehittämiä tehokkaita moottoreita, yhdessä integroitujen tai ulkoisten taajuusmuuttajien kanssa tai ilman niitä, moottorien tehokkuutta koskevan lainsäädännön vaatimukset voidaan saavuttaa eri maissa — tai joissakin tapauksissa jopa ylittää. Kun otetaan huomioon, että keskimäärin 85 % tavallisen pumppujärjestelmän elinkaarikustannuksista syntyy energiankulutuksesta, siirtyminen tehokkaaseen moottoriteknologiaan voi tuottaa jopa 50 %:n säästöt elinkaarikustannuksissa ja vähentää toiminnan ympäristövaikutuksia.

Ohjaus- ja seurantajärjestelmien avulla voidaan parantaa sekä tehokkuutta että luotettavuutta. Grundfosilta saat ulkoisia taajuusmuuttajia (Grundfos CUE), Dedicated Controls -järjestelmän ja verkkopohjaisen valvontaratkaisun (Grundfos Remote Management), jotka on integroitu pumppausjärjestelmään täydellisesti. Dedicated Controls -järjestelmällä pumpun toimintoja voidaan ohjata kätevästi helppokäyttöisen SCADA-käyttöliittymän kautta. Grundfosin ohjaus- ja seurantajärjestelmät on varustettu heti kytkemisen jälkeen käyttövalmiilla tietoliikenneliittymillä, joiden yhteensopivuus on ensiluokkainen: liittymissä voi käyttää 95 % markkinoilla olevista tietoliikennestandardeista.

Grundfosin ratkaisut on suunniteltu erityisesti pumppauslaitteistoja varten, ja kaikki komponentit muodostavat saumattoman kokonaisuuden alusta alkaen. Elinkaarikustannusanalyysit ovat osoittaneet, miten tästä näennäisen monimutkaisesta ja kalliista prosessista syntyy konkreettisia hyötyjä omistajille. Grundfos on tukenasi pumppausratkaisun koko elinkaaren ajan: tarjoamme käyttöönottosopimuksia, jotka takaavat, että asennus tehdään oikein, ja huoltosopimuksia, jotka kattavat kaikki tilanteet rutiinihuollosta varaosiin ja pumppusyyniin.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Liittyvät sovellukset

Demand Driven Distribution

Water companies continue to dedicate significant resources to resolve issues related to non-revenue water (NRW). NRW is water that has been produced and is “lost” before it reaches the customer, thereby costing water companies’ money. The International Water Association (IWA) has developed a detailed methodology to assess the various components of NRW, identifying the following components: unbilled authorized consumption, apparent losses such as water theft and metering inaccuracies, and real losses.

Grundfos is particularly well placed to reduce and control real losses caused by leakage from holes in the mains. Grundfos can help in two ways – by reducing considerably surplus pressure in the pipes system and by lessening the risk of water hammer which causes new holes. The solution in both these cases is the Grundfos Control MPC.

Important to reduce leakage losses

Reducing leakage and overflow requires initiatives such as increasing the speed of leakage detection, optimising asset management and not least by designing a pressure management strategy. Pressure management is now well recognised as being essential to effective leakage management.

Central to a typical strategy is to minimise the losses to existing leaks and reduce the risk of new leaks. Of the methods available for pressure management (pressure reduction, surge relief and level control), pressure reduction is the most common with several approaches available. Grundfos has developed systems to support pressure management systems, and these are integrated in our pumping solutions.

Surplus pressure and water hammer major culprits

The surplus system pressure that arises in low flow situations is a major culprit for increasing losses through existing leaks. The proportional pressure functionality built into the Grundfos Control MPC is a unique tool for eliminating this surplus. The controller monitors system conditions, detects the increase in system pressure and adapts the set point accordingly. For the consumer there is no change in tap pressure, but leakage is reduced significantly.

Best known in the Grundfos Hydro MPC booster using vertical multistage centrifugal pump (CR) pumps, the Grundfos Control MPC is also used with systems with other than CR pumps.

An important contributing factor behind new leaks is water hammer. Caused by sudden momentum changes in a pipe system, this phenomenon can be reduced or eliminated by lowering fluid velocities, gradual pump rampup/ramp-down or reducing pump size, for example. Software analysis packages exist today; these vary in complexity, dependent on the processes modelled.

One example is that the sudden momentum changes that cause water hammer can be avoided by a gradual ramp-up, likewise with ramping down. This is a standard pre-programmed function in the Grundfos Control MPC.

Control NRW and optimise the pumps system

Leakage and overflow can cost water companies much more than the water lost from the distribution system. Grundfos expertise is always available to safeguard customers’ pumps system against the destructive effects of water hammer and surplus pressure.

By analysing system conditions and consumption patterns, Grundfos specialists assess the options for each distribution network. Our recommendations are held up against the economic level of leakage and the resources available to maintain a viable pressure management strategy.

For example, a big pump has a big water hammer effect; this is a factor of the pump’s inertia. Smaller pumps reduce the risk of water hammer and involve lower capital investment and operating costs and will reduce energy consumption and leakage loss.

Proportional pressure control unique to Grundfos

Proportional pressure control automatically optimises energy consumption and minimises water loss and is a solution unique to Grundfos. In the Control MPC, proportional pressure control compensates for excessive system pressure by automatically adapting the set point to the actual flow. In situations with high low, the pressure loss in the pipe system is relatively high. If the pressure loss in the pipe system is 1 bar, the discharge pressure of the system must be set to 6 bar in order to deliver a system pressure of 5 bar.

In a low-flow situation, the pressure loss in the pipe system may only be 0.2 bar. This would increase system pressure to 5.8 bar if the set point is fixed to 6 bar. The surplus 0.8 bar represents excess energy consumption and a strain on the mains pipes.

To compensate for this excess system pressure, the proportional pressure function automatically reduces discharge pressure to 5.2 bar, yielding significant reductions in energy consumption and non-revenue water.

Lataukset

Lataukset

 

Demand Driven Distribution

Demand Driven Distribution

Reliable and cost-effective water distribution.


Pump handbook

Pump Handbook

A guide to dimensioning and optimising reliable pumping systems.

Lataa PDF

46.6 MB


DDD

Demand Driven Distribution case story

Grundfos Demand Driven Distribution provides substantial reductions in leakage losses and energy costs.

Lataa PDF

15.1 MB


profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


Yhteydenotto
Asiakaspalvelu

Puhelin

+358 (0) 207 889 500

Osoite

Trukkikuja 1
01360 Vantaa

Huolto

Puhelin

+358 (0) 207 889 500